This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:UCC28881降压转换器、可相对于 VIN-输出-12V 电压

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719363/ucc28881-ucc28881-buck-converter-to-output--12v-with-respect-to-vin-

器件型号:UCC28881

TI TIDA-01097单个 Firewire 通信芯片是蓝牙、是否可以使用低于1g 的芯片 si4432 (在35mA/10ms 内发送数据工作电流)?

是否有人建议在 LDO 之前添加电容器?

如何选择电容?

非常感谢。