This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:TIDA-01097和低于1g 的芯片问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719368/ucc28881-tida-01097-and-sub-1g-chip-issue

器件型号:UCC28881

TI TIDA-01097 单个 Firewire 通信芯片是蓝牙、是否可以使用低于1g 的芯片 si4432 (在35mA/10ms 内发送数据工作电流)?

是否有人建议在 LDO 之前添加电容器?

如何选择电容?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mia、

    使用 UCC28881的反激式转换器的输出电容器是 LDO 的输入电容器。 此参考设计的设计指南可在以下链接中找到。 www.ti.com/.../tiduce6.pdf 第14页的第2.26节提供了选择此电容器的详细设计步骤。

    很抱歉、我不熟悉 Silicon Labs 的 si4432、因此我无法为该器件提供帮助。 您可能需要联系 Silicon Labs 应用团队的人员来帮助开发此器件。

    此致、

    Mike