This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:TPS27081A GPIO 问题

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719272/tps27081a-tps27081a-gpio-question

器件型号:TPS27081A

你(们)好  

TPS27081 =>输入电压和输出电压= 1.8V

我可以使用3.3V GPIO 控制 引脚5 (开/关)吗?

没关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kerr chang,

    在 VIN 上施加1.8V 电压并在开/关时施加3.3V 电压没有问题。 不会造成损坏、器件将正常工作。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius