This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:关于 TSD 最低温度规格

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697462/tps548a20-about-tsd-minimum-temperature-specification

器件型号:TPS548A20

大家好、

在℃表中、TSDN(热关断阈值)的标准值规定为140 μ A。
客户请求 TSDN 规格的最小值。 您能显示参考值吗?

此致、

福本岛托西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福本-圣

    我想看看我们是否拥有这些数据、但我怀疑我们是否拥有这些数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福本-圣

    我已验证这仅是"设计指定的"。 没有最小值的数据、但我希望它超过125°C