This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:输出电压降低问题

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719393/ucc256303-problem-for-vout-decrease

器件型号:UCC256303

客户正在为下图设计 UCC256303、条件为24Vout / 20A (480W)和24Vout / 28A (672W)。

当输出电流增加20A 至28A 时、会出现几个28A 条件下的输出电压下降(大约-2V)和 Fsw 增加(大约+10kHz)。

请告诉我这些原因、并通过调整外部组件进行测量。  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    感谢您关注 UCC256303。 通过比较 VCR 波形与来自反馈信号的 VTH 和 VTL 来确定开关阈值。 VCR 的共模电压为3V、VTH=(VFBreplics/2)+3V 和 VTL=3V-(VFBreplics/2)。 随着负载的增加、FBreplica 变大、开关阈值 VTH 和 VTL 也从3V 进一步增大。

    控制器只能将 VTL 推至0V,不能将 VTL 推至低于此值。 因此,如果 VCR 峰峰值大于6V,则开关频率不能被推至任何较低的值以获得更高的增益。 为了避免这一问题、我建议选择最大负载时 VCR 电容器的峰间电压小于6V。 尝试 c1=68pF 并将 c2增加至10nF 左右。

    此致、
    本·洛夫