This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77904:bq77904的 OV 和 UV

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77904, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697756/bq77904-ov-and-uv-of-bq77904

器件型号:BQ77904
主题中讨论的其他器件: BQ77905

大家好、

我正在尝试实现以下电池保护器件(bq77904)。

我将有四个18650串联连接、这似乎非常适合我的应用。 尽管从数据表中可以看出、我似乎无法了解如何实现过压和欠压保护。 我已经查看了设计示例、尽管它们仅列出 OV 和 UV 的值。 我缺少什么吗?

是否有任何文档表示此器件的设计过程?

提前感谢您的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pieter、
    您需要查看表2。 用于为您的设计选择 OV 和 UV 值的 bq77905器件配置(TI 预编程、用户不可编程)。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 David、我完全错过了这个机会!