This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:如果理论频率高于1MHz 会发生什么情况?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697737/lm5085-what-happens-if-theoretical-frequency-goes-above-1mhz

器件型号:LM5085

尊敬的团队:

您能不能帮助我们了解如果 LM5085的理论开关频率高于1MHz 会发生什么情况? (这是器件的最大频率)

当频率最初设置为高电平时、在电压瞬变(低电压)期间可能会出现此问题。

我们是否应该期望频率折返? 失去管制?

限制实际最大频率的是什么?

请参阅下面的图示、以更好地解释该问题:

非常感谢!

此致、

功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pial、

    我将您的查询转发给我们的 LM5085专家 Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pial、

    我建议测量应用中的 acutal 最大频率、因为它取决于所选的 PFET。 除了与150ns 的 TON-MIN (适用于高输入电压)相关的开关频率外、没有硬性限制。

    此致、

    Tim