This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:数据表&放大器;Mathcad 工作表方程式问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697421/ucc28780-data-sheet-mathcad-worksheet-equation-question

器件型号:UCC28780

我将在 sluc644中使用 Mathcad 工作表来进行此设计。  数字没有正确输出、因此我将仔细检查该过程中的每个步骤。

"中子..."中有一个数字 显示主开关电流 i.QL 的工作表:

下面的公式用于计算 IPK:

这与数据表公式(30)相同、用于计算变压器中的磁通变化:

我的问题是负电流峰值 i.neg ()或 IM-为什么显示在 i.pk / IM+的等式中。  如果我要计算电感器电流、我会使用类似(V.in * t.on)/l.m 的值、其中 V.in 是初级开关上的电压、t.on 是初级开关的导通时间(上面是 PWML 加 TZ?) 而 L.m 是初级电感。 这似乎是激进主义下的第一个词可以被聚合成这样的东西,但与之相关的是什么,为什么要将其平方和 加起来

感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerrit、您好!

    感谢您查看我们的方程式。 解释我们是如何推导它们的、这会使我们保持敏锐的状态。

    您会注意到、数据表公式(30)与 i.pk (Vin、Vo、IO)的工作表公式相同。 为了避免使用所有的函数括号,让我们重新排列(30)的术语,以便我们到达 Po (fl)/Eta = 1/2Lmfsw (Im+^2–Im-^2)。 这是您所寻找的形式、但它具有两个 Im 峰值以代替通常的 i 平方因子。

    原因是输入功率(PO/ETA)是传输到输出的净平均能量加上每个开关周期的损耗、 这包括导通期间累积的总正能量减去将开关节点振铃为零(对于 ZVS)所需的“负能量”。 负能量(以一个方便的术语表示)在高压线路上更大、此时必须累积足够的负磁化电流、以强制消磁后谐振环一直达到0V、而在低压线路上、自然谐振无需额外强制即可达到 ZVS。 使用 UCC28780 ACF 控制   器时、在降压时间结束时(通过延长钳位 FET 导通时间)、从钳位电容器上存储的电荷中"借用"累积负电流峰值(I-)的能量。 这种借用的电荷在下一次初级导通时间(通过延长主 FET 导通时间)内补充、并积累比简单反激式方案通常所需的更高的正峰值(IM+)。 由于能量随 I^2的增加而增加、因此 IM+只需从高峰值增加一点点、再增加一点点、以覆盖由低振幅负峰表示的能量。

    在 Mathcad 工作表中,I-的量是根据 i.pk 公式上方大约3 eqn 的条件方程计算的,该公式位于引用的图表旁边。 由于将谐振从特定电压电平振铃到另一电压电平所需的 Im 电流是一个独立的因素(不依赖于功率吞吐量)、因此我们可以使用它在任何 Vin 和 Vo 和 Po 电平下找到 Im +峰值。 从本质上讲,公式(30)源自能量平衡公式,“正”能量必须增加一点,以适应“负”能量,该能量不会输送到负载,而是用于强制 ZVS 来自高大容量电压和低反射电压。 这就是为什么将 Im-平方并添加到“常用”反激式方程中以找到 Im+的原因。 变压器磁通量变化(影响磁芯损耗)也会受到相同情况的影响、需要确定从 I-到 IM+峰值的完整范围。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好,Ulrich,再次感谢!  按照第一段中的操作重新排列方程、可以为我打开灯泡。

    我主要想确保 i.pk 的表达式真正是 i.pk 而不是峰峰值、您的解释清楚地显示了这一点。

    此致、

    Gerrit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我应该在回答之前先写出来,再考虑一下。
    Po (fl)/ETA = 1/2Lmfsw (Im+^2–Im-^2)表达式是否意味着整个 fsw 期间的电感器电流? 应该没有占空比项吗?
    谢谢、
    Gerrit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerrit、

    此表达式中没有占空比项、因为(平均)功率是能量使用率(瓦特=焦耳/秒)。 忽略损耗、1/2LIpk^2是导通时间结束时存储在磁芯中的能量、并且(在非连续反激中)每秒会向输出"多次"传输。

    占空比方面是用于累积峰值能量的开关周期的那一部分。 但是、在能量存储后、每秒或每周将能量传输到输出端的次数为百万次(除了对平均功耗有影响外)无关紧要。

    您所想到的 D 因子是通过以下方式得出的:
    P = 1/2LIpk^2fsw = 1/2 (LIpk) IPK/TSW = 1/2 (Vb*ton) IPK/TSW = Vb (IPK/2)(TON/TSW)= Vb (IPK/2) D = Vb*IB_avg、其中 Vb 是 Bulk 电压。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢,Ulrich! 我现在清楚地知道这一点。

    Gerrit