This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:BQ29707,保护电路

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00669, LP3988, TPS63051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718819/bq2970-bq29707-protection-circuit

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:TIDA-00669LP3988TPS63051

我通过 TIDA-00669原理图制作了测试板。

我测量了电压并得到 V_AB :-2.8、V_AC:1.15、V_bc:3.95。

我在 d 点连接了稳压器 lp3988、但它不起作用。

我预期 V_AC 或 V_AD 为3.95V ,但 为1.15V。  我出了什么问题?

如果我连接3.3V 降压/升压器 TPS63051、它的工作是否正常?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hyunkjun
    稳压器不是电池。 您应该在 VAD 上有一个电池。 这是一个用于电池的电压和电流保护器、而不仅仅是一个过压保护器。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Onyx。

    我在 V_bc 处放置了一个裸锂聚合物电池、如示意图。 我的职位是否有问题?

    我认为 a、d 点(V_ad) 是 具有保护电路的电池组的两端。

    我需要 V_AD 3.9V。

    因此、我连接了一个稳压器作为负载的起始点。

    谢谢。

    Hyukjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hyunkjun
    很抱歉、我误解了您的原理图。 我再次查看了它、我得到了更清晰的图片。 VAB 为2.8V 这一事实意味着一 个或两个 FET 未完全导通。 您能否在示波器上捕获 FET 的栅极引脚以查看它们是否完全正常工作。 确保图片与数据表第22页上的图片相同。 然后检查 FET 的电气特性、以确保电压足以将其完全导通。

    谢谢
    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx。

    感谢您的建议和支持。 问题已解决。 非常感谢。

    Hyukjun