This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:TPS23753A PD OVP 功能

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A, TIDA-01167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697613/tps23753a-tps23753a-pd-ovp-function

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件: TIDA-01167

尊敬的


我们的客户端应用是汽车、电池输出尖峰可能超过68V、 我看到 TPS23753A 的非负输入电压 为57V、 最大 CAN 超过100V。

它`s 可行或需要像 TIDA-01167那样添加输入保护。

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    我不太熟悉汽车条件下的 PoE。 但是、TIDA 认为其设计符合 ISO7637-2、ISO16750-2。 如果 这是您的最终产品必须通过的要求、那么 TIDA 将是一个不错的选择。

    但是、PoE 应用的潜在考虑因素是    、在 PSE 进行检测时、您围绕 PoE 部分设计的电路不应处于活动状态、否则可能会损坏检测电流、并且 PSE 不会开启。 请注意、检测电流可能会低至~100uA、因此额外 的电路不应增加该电流。

    此致、

    达尔文