This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:能否将反相降压/升压拓扑用于以下器件?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76003, LM73605, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697489/lmr33630-can-i-use-inverting-buck-boost-topology-for-following-parts

器件型号:LMR33630
主题中讨论的其他器件:LM76003LM73605

大家好、

 这只是澄清而已。  我能否将反相降压/升压拓扑用于以下器件?

如果是、除了 Vin 电压之外还有其他注意事项吗?

* LMR33630A

* LM76003

* LM73605

此致、

特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tetsuro、

    我们在该拓扑中使用 LM76003和 LM73605有经验。 LMR33630相对较新、因此我仍在检查它。

    在使用此拓扑进行设计时、请记住、输出电流仅为电感器电流的1-D 倍、因此与使用同一 IC 的降压转换器相比、可以处理的电流更少。 如果输入电压幅度小于输出电压幅度、这一点尤为重要。 第二个考虑因素是电感、由于1-D 在反馈方程中引入右半平面零点、因此低电感和相对较大的输出电容很好。 同样、如果输入电压幅度小于输出电压幅度、这一点尤为重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMR33630可用于 IBB。  请注意 Robert 上面概述的所有限制、而不仅仅是 votlage。

    请参阅以下应用手册:

    SLVA059

    SLVA317

    SLVA478

    SLVA542

    ZHCSIY8

    SNVA722