This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:TPS92641当前问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697445/tps92641-tps92641-current-issue

器件型号:TPS92641

尊敬的:

我的客户使用 TPS92641来控制500个 LED 灯、灯串10一起作为灯串、并并并联50个灯串。

每个灯都需要3V@120mA、因此所需的总电流为5A、但现在的总电流约为900mA。  

请帮助检查。

系统输入为48V,输出为35V@6A、MOSFET 为 PSMN069_100YS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Iris、

    我需要更多信息、如原理图或决定 TPS92641运行的关键值。

    此致、