This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:在学习周期中、[VoK]在放松2小时后不会被清除

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27531-G1, BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695889/bq27531-g1-during-the-learning-cycle-vok-is-not-cleared-after-relax-for-2-hrs

器件型号:BQ27531-G1
主题中讨论的其他器件: BQ24192

您好、TI  

我使用 的是 BQ27531-G1 + BQ24192。

我按照 http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slua597/slua597.pdf 的说明进行循环学习 。

电池充电后,[FC]位被设置,因此我停止充电,让它放松2小时以上,但[VOK]没有被清除。

那是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    您使用的是哪种电池? 我建议忽略 VOK 标志未被清除这一事实、并继续学习周期过程。 如果学习不成功、请务必记录您的数据、这样我们就能确定正在进行的工作。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx,我使用的是单节 锂离子电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是说它是普通的锂离子电池还是磷酸锂电池。 如果是锂离子磷酸盐电池、则充电后的静置周期应至少为5小时
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx

    我将电池充满电、让电池在夜间放松、[VOK]未清除、 我按照您的建议继续循环、以大约 C/5放电、在放电过程即将结束时 设置[RUP_DIS]标志、 这是否意味着学习周期失败?  

    日志已附加。 (我在电荷)(时间22:09:48 μ s 内看到[Vok]被清零仅一秒,然后再次设置)e2e.ti.com/.../6320.learning.log

    这里是关于 Chem_ID 的 mT 报告、我按照建议对 Chem-ID 进行了编程、可能会出问题吗?

    e2e.ti.com/.../2625.GPC_5F00_report.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您 chem id 报告显示您提交的文件有问题。 也就是说、您的测试没有从充电开始、而是在放电之前放松。 您似乎立即开始了放电测试。 我建议重新执行 chem id 识别过程、因为您识别的 chem id 就在最大 DOD 误差3%的不合格标准边界上。 您识别的化学 ID 最大 DoD 误差为2.95%。

    现在、当您确定了您的化学 ID 时、我建议使用 c/7放电率进行学习。 C/5恰好位于阈值上、这可能会导致学习负电阻。这可能是设置"rupdis (中断)"标志的原因。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我移除了负载、电量监测计仍然检测到-35mA 电流从电池流出、并且功耗约为-160mW。 这是正常的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是、这不是正常现象。 当无负载时、监测计应报告0mA。 检查您的连接、并尝试跟踪该电流的来源、因为这可能会阻止学习发生。

    谢谢

    Onyx