This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 计算 HV9911降压模式的电感

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697698/calculate-inductance-for-the-buck-mode-of-hv9911

你好。

我将使用 HV9911设计 LED 驱动器。

这是降压模式电路、
输入电压为250V、输出最大电压为200V。 电流最大为1.2A
如何计算 电感器和电容器?
感谢您的阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     5280796、您好!  

    HV9911是一款微芯片技术器件、因此、德州仪器无法对此类设计进行评论。  如果您想更改设计并使用 TI TPS61197 、我们很乐意为您提供帮助。  

    在您的服务中、

    ~Leonard   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、
    很抱歉让人失望。