This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:关于 TPS92691排队

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697449/tps92691-about-tps92691-queation

器件型号:TPS92691

尊敬的 TI 员工:

我对 B2B 的 TPS92691设计降压/升压有疑问。
我是否知道 TI 有文档描述 B2B 如何工作? TI 的 SLVA 477B 应用报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、郭

    您可以将其作为参考: www.ti.com/.../slyt286.pdf。 许多数据表显示了降压和降压/升压的计算方法、TPS92691从第17页开始在应用部分中提供了这种方法。

    buckboost 的运行方式与反激式类似。 对于升压到电池(或正输入)配置、TPS92691数据表中的图26将电感器连接到输入电压、并在其导通时使用低侧 MOSFET 充电。 当 MOSFET 关断时、电感器中的电流继续流动、并且电感器上的电压切换极性。 这会导致电感器的开路端(MOSFET 关断时)电压高于输入电压。 降压/升压转换器的输出电压位于 Vin 顶部。 在50%占空比 Vout = Vin 时、数据表包含以下公式。 如果占空比为50%时 Vin = 12V、Vout 等于12V、相对于 GND、Vout + Vin = 24V。 BTW、Vout 到 GND 是升压配置。

    此致、