Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A
在前面的一些主题中、我看到了一些有关 bq25703a 运输模式的评论。
(1)"bq2589x 集成了 BATFET。 它可以 切断 两个方向的充电和放电路径。 但是 、bq25703A 使用外部 BATFET、该 FET 具有体二极管、可 将放电电流从 BAT 传递到系统负载。 因此 、bq25703A的运输模式与 bq2589x 不同。 bq25703A 运输模式会在特定时间关闭对 BATFET 的充电。 同时、电池组或主机 关闭其充电器 FET。"
(2)另一个主题提到 ChargeOption1中的 EN_ship_DCHG 位会将 SRN 拉至3.8V 以下140ms。 该主题将其描述为特殊的客户请求。 但是、我在数据表中找不到有关 SRN 上灌电流功能的信息-我想此引脚上会有一个开漏 FET、以便能够将 SRN 拉至低电平。 目前、我也不能认为这对实施运输模式有何帮助。
您是否有任何参考资料讨论了使用 bq25703a 实现运输模式的既定解决方案。 从注释(1)可以看出、这可以独立于充电器 IC 实现、但如果可能、我更愿意避免主机控制器对 IO 的额外要求。
谢谢、
Dave