This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:LP8860-Q1的短路保护

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1, LP8861-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697199/lp8860-q1-short-circuit-protection-of-lp8860-q1

器件型号:LP8860-Q1
主题中讨论的其他器件: LP8861-Q1

你(们)好

我通过 PWM 直接调光评估了 LP8860-Q1。
当我对 LED 短路时、该器件的短路保护无法正常工作。
此操作是否适用于此器件?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    直接 PWM 模式上的 LED 短路故障不应工作。 实际上、直接 PWM 模式设计用于系统调试、并绕过抖动、斜坡、混合调光等大多数 LED 驱动器功能

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sung-San

    感谢您提供信息。
    我认为 LP8861-Q1是直接 PWM 调光 LED 驱动器。
    那么、当 LED 短路时、该器件是否具有触发电路保护?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、LP8861仅支持直接 PWM 模式、还支持 LED 短路故障。 一旦发生故障、LED 通道将被接线以避免高功率耗散或异常运行。

    谢谢、