This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 您是否有用于25W PFC 的器件?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28050, UCC28056, TPS92314A, TPS92314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717164/do-you-have-any-device-for-25w-pfc

主题中讨论的其他器件:UCC28050UCC28056TPS92314ATPS92314

 大家好、

 我的一位客户正在寻找任何可用于25/或35W PFC 的器件。 最近、建议在功率较低的交流/直流系统或适配器上实施 PFC。 您是否有用于25W 或35W PFC 的器件?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya Nakai、
    您可以考虑在此应用中使用 UCC28050系列转换模式 PFC 控制器或更新的 UCC28056控制器。
    这是 LED 照明应用吗?
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、
    感谢你的答复。

    我询问此应用是否为 LED 照明、客户的答案是"是"。 因此、我建议使用 TPS92314A。 但他们对 TPS92314A 的评论是、外部器件的数量很大。 他们正在考虑使用 LYT0006D (电源集成)。
    您是否有任何器件使用的器件数量甚至低于 LYT0006D? 或者、您对此类器件是否有开发计划?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya Nakai、
    LYT0006D 是一款高压集成开关、据我所知、该开关无法提供35W 的功率。
    它可能可以配置为 PFC 电源、但本质上是降压型电源。
    TPS92314是一款 LED 控制器、专为 LED 应用设计、具有最少的器件数。 我不知道 TI 是否有与 LYT0006D 等效的信息,但我认为您应该打开一个新的帖子并提出这个问题。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、
    非常感谢您的评论。 我将打开一个新帖子。

    此致、
    Kazuya Nakai。