This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3809:TPS3809和 TLV809之间的推理是什么

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3809, TLV809, MCP809, LM809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697606/tps3809-what-is-the-diference-between-tps3809-and-tlv809

器件型号:TPS3809
主题中讨论的其他器件: TLV809MCP809LM809

你(们)好  

TPS3809和 TLV809之间的区别是什么、  

MCP809、MAX809等其他产品具有几乎相同的功能。

我希望有一个选择指南。 然后、我可以按产品名称猜测该功能。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitry、

    TLV809、TPS3809和 LM809具有相同的功能、在电压阈值选项、VDD 电压范围和器件检测精度方面存在细微差异。 根据您要监控的电压、这些系列中可能有一个具有您所需电压阈值的固定版本。 如果您想查看我们每个功能类别中所有常用电压监控器的选择指南、请参阅 :http://www.ti.com/lit/sg/slyt361d/slyt361d.pdf

    如果 您有任何疑问、请告诉我! 如果您向我提供有关您的应用和您希望监控的电压阈值的更多信息、我可以帮助您选择最佳解决方案。 谢谢!

    Michael