This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:是否可以通过 PMBus 配置 VOUT#N 关断下降时间?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719274/tps65400-is-vout-n-turn-off-falling-time-can-be-configure-via-pmbus

器件型号:TPS65400

您好!

我正在尝试 发送 PMBus 命令、以使 VOUT 上升时间和下降时间都满足特定的周期、

但是、似乎只有上升时间可通过 PMBus 命令进行配置:TON_TRANSION_RATE、

是否有调整下降时间的配置?

此致、

Tyler Tseng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    否、TPS65400无法控制下降时间。

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    明白了,非常感谢!

    此致、
    Tyler Tseng