This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:电量监测计启动需要多长时间?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697373/bq27510-g3-how-long-does-the-gas-gauge-take-to-start

器件型号:BQ27510-G3

我们正在  设计中使用 BQ27510-G3电量监测计。

我们注意到、当电量监测计首次通电时(即、当我们将电池插入便携式设备或首先将 Vcc 应用于我们的测试试验电路板时)、电量监测计将需要大约2300ms 的时间才能真正运行。 例如、下面是一条典型的轨迹、我们的启动代码读取电量监测计中的"电压"、"标志"和"标称可用容量"值:

这是否符合预期?

启动时间是正式记录在任何位置(如 BQ27510-G3数据表或某些应用手册)吗?

我们的电池工程师认为、他记得看到过之前的文档(例如-G1数据表)中提到的这段时间、但我在阅读时并不明显(尽管有提示表明、几个启动活动大约等于我们观察到的2300 ms)。

我提出这一问题是因为、我们希望在开始电池监控活动和期望获得准确结果之前、确定延迟时间上限。 现在、根据我们的实验、我们已将真实代码设置为仅盲目等待3000ms、然后再开始电池监控、但我们希望能够参考该计时选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atlanta,
    监测计在启动时初始化。 我们通常通知客户在从电量监测计访问任何合理数据之前等待2.5秒。 为了避免等待特定的时间、您可以轮询 initcomp (初始化完成)标志、然后在该标志设置后、您可以从监测计读取有意义的数据。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx:

    >监测计在启动时初始化。 我们通常通知客户在从电量监测计访问任何合理数据之前等待2.5秒。 为了避免等待特定的时间、您可以轮询 initcomp (初始化完成)标志、然后在该标志设置后、您可以从监测计读取有意义的数据。

    谢谢! 这2.5秒是否记录在任何位置(这样我们就可以在代码注释中引用它)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atlanta,
    我也没有在任何地方看到过它、这只是多年来从与我们的固件工程师的互动中收集到的信息。 我同意我们必须将其放置在某个位置、但我们同样拥有解决此问题的 initcomp 标志。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx:

    >我也没有在任何地方看到过它、这只是多年来从与我们的固件工程师的互动中收集到的信息。

    谢谢。 现在、我们将在代码中放入一个 URL、用于进行本次讨论。 ;-)

    >我同意我们必须将其放置在某个位置,但我们也有解决此问题的 initcomp 标志。

    您可以做的任何改进文档的事情都是一件好事、在这个领域、我们始终对此表示感谢!

    再次感谢您在我的两个问题上提供的及时帮助!