This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2830:LM2830

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697657/lm2830-lm2830

器件型号:LM2830

你好

我使用的是 LM2830XQMF。

我的输入电压为3V3、我的输出电压为2.5V。

我不确定0.8V 的输入到输出差值是否足以使稳压器正常工作。 我需要考虑极端情况、因为应用适用于汽车环境。

请发表评论

此致。

嗯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、

    Vin = 3.3V 和 Vout = 2.5时的占空比约为75.8%。 LM2830XQMF 的最大占空比为86%。 因此您应该有足够的裕度。 输入电压= 3.3V 您处于最坏情况吗?