This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740

Guru**** 2579565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697534/pmp8740

主题中讨论的其他器件:PMP8740

您好、Roberto、  

功能

直流/直流部分使用了什么开关频率(对于 ZVS FB)? 初级开关频率和次级开关频率是否不同?

直流/直流转换器的占空比是多少?  

Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Anjana、

    直流/直流部分的开关频率在初级侧(Q8、Q9、Q15、Q16)为100KHz、 在次级侧(在输出电感器 L3之后)为200KHz、因此必须计算输出电容器上的纹波电流@ 200KHz。

    转换器的最大占空比 (计算结果为@ 32Vout 和350Vin)为86.86%、而@ 32Vout 和420Vin 为72.38%。

    当然、Vout 越低、占空比越低。

    此致、

    Roberto