This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697228/bq76930

器件型号:BQ76930

如数据表中所述

"通过发送额外的数据字节、允许块写入

停止前。 I2C 块将在每个数据字节后自动递增寄存器地址。"

我们希望使用块读取函数从 BMS 读取所有参数数据、  

我们使用的是 BQ76930变体。

当地址在 VC10_LO (0x1F)之后自动递增时会发生什么情况?

它将提供什么?

--

 VC11_LO (0x20)至 VC15_LO (0x29)的默认/固定值

 BAT_HI 的参数值(0x2A)、 因为寄存器0x20 - 0x29对于 bq76930变量无效

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mandal、
    电池电压寄存器在上电时被清零、请参阅 bq76930数据表表表表7-15中的复位值。 在 bq76930中、电池11和电池15寄存器仍然存在、可以读取。
    零值将添加到 BAT 寄存器中。 BAT 寄存器是一个18位累加器的高16位。 另一位 e2e 用户最近指出、这在数据表中并不清楚、并且已经标记为未来更新。 这就是数据表要求乘以4的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    因此、当我块读取寄存器时、我将获得未实现寄存器的0x0000值、
    我的理解是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mandal、
    是的。