This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2575HV:器件标识

Guru**** 2927370 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2575HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718182/lm2575hv-part-markings

器件型号:LM2575HV

我希望获得有关 LM2575HV 上器件标识所指内容的指南。 我所见过的 TI 或美国国家半导体指南中的任何一个都与这些器件上的内容不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    让我检查一下这个、然后返回给您。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    您是否能够找到有关 LM2575HV 芯片标记的信息?
    谢谢、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还在寻找。 这是一个较旧的部分、因此我需要找到了解的合适人员。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    根据我对您所拥有器件的理解、我被告知 National Chip 将具有以下可能的标记集:

    示例:JM92AB

    第一个字母表示制造
    第二封信代表大会设施
    第一位数字代表其制作年份(例如,National 的9位数字将是2009年)
    4.如果数字乘以6,则第二位数字表示工作周(例如,2为第12个工作周,或为清楚起见,为3月份)
    5/6:最后两个字母代表批次可读性

    如果您的部件上没有此类标记、我们希望您在下一封邮件中附带一张图片、以准确了解每个标记的含义。

    谢谢、

    Aodhan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aodhan、

      我的标记的格式为6ACNKDUE3。 我相信最后两封信是铅涂层、前两封信可能与生产日期代码有关。

    谢谢、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我看到该器件是 National 器件、但使用 TI 方案进行标记、因此您的器件标记意味着:

    LM2575HVS 代码:6ACNKDUE3

    "6"对应于发布器件以进行发货的年份、在本例中为2016。

    "A"表示器件发布发货的月份、在本例中为10月(有点像 Hex、9之后、字母 A、B、C 表示10月至12月)。

    "CNKD"对应于汇编批次代码。

    "U"对应于主装配批次代码/工厂。

    "E3"对应于环境分类。

    希望这对您有所帮助、

    Aodhan