This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82140:引脚详细信息.H

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697640/tps82140-pin-details-h

器件型号:TPS82140

大家好、

我们的一位客户要求以下 TPS82140的引脚详细信息。 您能提供同样的帮助吗?

1)  PG 引脚的最大负载驱动能力(Cload )。

此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu、

    通常情况下、没有电容连接到 PG、因为这不会产生尖锐的边缘。 您能更详细地解释一下应用吗?

    我们指定从引脚汲取的最大值为10mA (DC)。