This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:PGND 和 AGND

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717081/tps65132-pgnd-and-agnd

器件型号:TPS65132

内部芯片中 PGND 和 AGND 的连接方式。 请在芯片上显示方框图。 或者、请就该网络发表更多评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于2018年8月8日之前回复。

    此致、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、
    我无法访问该特定芯片的原理图、但通常 PGND 与片内其余 GND 分开维护、即无内部连接。 这两个网络用于在芯片外部的板级连接在一起。 您可以在网上公开的 EVM 用户指南中查看电路板布局。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >>我无法访问此特定芯片的原理图、但通常 PGND 与芯片内其余 GND 分开维护

    请询问芯片实现者?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我可以提供的信息最多:
    -我们建议在板级将 AGND 和 PGND 连接在一起。
    -在芯片内部、这两个网络既不是完全开路也不是死短路。

    芯片内部的所有其他连接信息都是机密信息、遗憾的是、我无法披露。
    我希望这对您有所帮助。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >>在芯片内部、这两个网络既不是完全开路也不是死短路

    好的。 芯片具有以下网络:

    CFLY1、CFLY2、EN、ENN、ENP、 OUTP、OUTN、REG、SCL、SDA、 SW、SYNC、VIN;

    其中哪些与 PGND 相连、哪一个是 AGND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexandor、
    遗憾的是、除了在发布的数据表中公开发布的内容外、我将无法讨论内部芯片连接。
    此致、
    辽卡特