This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:如何检查无电部件?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697576/bq24072-how-to-check-for-dead-part

器件型号:bq24072

您好!

我的 bq24072似乎已经消失了、当我连接5V 台式电源而未连接电池时、我在输出端得到0V。 我假设器件已死、但如何检查它以确保其正确? 我在数据表中找不到用于诊断 bq24072的任何测试电路。

我通过参考设计获得所描述的结果、这些值为:

EN1 ->低电平、EN2 ->低电平、CE ->低电平、TD ->低电平、TMR ->低电平、 TS -> 10k、ILIM -> 1.3k、ISET -> 1.2k

有什么建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    该设置应起作用:
    1) EN1 -> LOW、EN2 -> LOW --输入功率被限制在100mA,但它的负载很轻,没有电池,这是可以的
    2) CE ->电池电量低-电池电量已启用、但电池电量不足不是问题
    3) TD -> LOW --电池端接已禁用,不是问题
    4) TMR ->低电平-电池计时器已禁用、不是问题
    5) TS -> 10k --这是一个安全值--***检查 TS 引脚上的电压,它将提供并指示内部电流源处于活动状态。
    6) ILIM -> 1.3k -- EN1低电平和 EN2高电平在1.1A 时的输入电流限制--好的
    7) Iset -> 1.2k --充电电流约为750mA,好的

    还可以检查 PG 引脚是否为低电平表示电源正常、CHG 引脚是否应为高 Z