This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:如何使用外部 PTC 进行欠温和过热检测

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718925/bq2980-how-to-use-an-external-ptc-for-undertemperature-and-overtemperature-detection

器件型号:BQ2980

大家好、我计划在我的产品中使用 BQ298015进行电池保护:我对过热和欠温保护有一些疑问。

 

根据数据表、此器件的过热保护似乎固定在85C。  这是正确的、还是可以通过调整 PTC 值来调整温度水平?

2.您能否推荐 PTC 器件型号、以便在温度超过85C 时关闭 CHG 和 DSG 输出?  

3.如何知道我选择的器件的内部上拉电阻值是多少?

看起来 Rpull_up 被上拉到 VDD。 VDD 是否经过调节? 温度感应的精度是多少?

5.您能解释一下欠温的工作原理吗? 您是否可以具有 OT 和 UT 保护、或者它只是一个或另一个(因为只有一个 CTR 输入)?

谢谢、

Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff
    我们将在本周中尽快回复您
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    以下是您的问题的答案

    1) 1) 85C 是一个内部温度设置、此设置将在85C、+/-10C 时触发。 此外、还有一种通过 CTR 引脚实现的外部方法、在该方法中、您可以使用 PTC 创建分压器来触发 CTR 引脚。  

    2) 2)我们没有推荐的器件型号。 数据表第7.6节中的图5将显示一系列 VDD 点上的上拉电阻图。 有关不同的上拉选项、请参阅有关当前订单可供应器件的#3。

    3) 3)目前在可订购器件上没有上拉。 我们有其他选项、但这需要自定义自定义、我需要让业务团队与您讨论这些选项。   

    4) 4)它基本上被上拉至 Vbat 减去一个非稳压二极管。  

    5) 5)低温下的工作方式与过热相同、但使用 NTC 而不是 PTC。 您仍在创建分压器、以便在 CTR 引脚的跳闸阈值之间切换。 以在 OT 和 UT 上触发。 您可以订购具有内部 OT 保护功能的器件、并使用 CTR 引脚实现 UT 保护。  

    请告诉我任何其他问题。

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复! 我想您已经解答了我的大部分问题。

    一些后续问题:
    3) 3)目前在可订购器件上没有上拉。 我们有其他选项、但这需要自定义自定义、我需要让业务团队与您讨论这些选项。

    这是否意味着我们需要申请定制旋转电压才能使该器件支持过热保护功能? 如果我理解正确、CTR 引脚需要一个内部 CTR 上拉电阻器才能工作。

    对于 VSCD、OCC 和 OCD 以及所有其他工厂可配置的设置、我是否还需要向您的团队提供我的系统规格以进行自定义旋转?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    1) 1)如果您想修改 SCD/OCC/OCD 的设置、我们需要创建自定义旋转。

    2) 2)如果您使用该选项订购器件、则内部过热功能仍然有效。 除此之外、您始终可以连接一个外部上拉/分压器电路以产生相同的效果。

    希望这能解答您的问题。

    谢谢、
    Eric Vos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。

    最后一个问题是、我注意到在"器件配置选项"下、这些器件已经具有 OCC、OCD 和 SCD 的规格、单位为(mV)。 如果我使用1m Ω 电阻器、它们是否对应于放大器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 这就是我要问的所有问题。