This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找具有5V 固定输出的低电流电压稳压器

Guru**** 2581875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61220, LM27313, TPS61222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696507/looking-for-a-low-current-voltage-reg-with-5v-fixed-output

主题中讨论的其他器件:TPS61220LM27313TPS61222

您好!

我正在寻找一款3.3-5V 输入、10mA 和5V 固定输出稳压器。 它必须为交流/直流转换器提供电压、因此需要对输出电压进行非常精确和干净的处理。

请您为此目的提供任何建议吗?

谢谢、

卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定如何定义"精确清洁"。 您可以使用 TPS61220将输入升压至5.5V、并添加 LDO 以获得干净的5V 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、I WAN 的纹波尽可能小、与5V 的偏差也尽可能小(即、我不希望它输出4.7V 电压)。

    卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何比较 TPS16222与 REG710nA-5或 LM27313?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议使用 TPS61222。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个非常有限的答案... :-/
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 TPS61222是您提到的三款器件中的最佳解决方案。
    REG 是一个电荷泵、其效率不高。
    LM27313的解决方案尺寸更大、IOUT=10mA 时的效率也远低于 TPS61222解决方案。