This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:使用不带电池的 TPS613222A 作为电源

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696468/tps61322-using-the-tps613222a-w-o-battery-as-a-source

器件型号:TPS61322
主题中讨论的其他器件:TPS62177

目前、我使用 TPS62177作为应用的3.3V 电压源。
在某些应用中、USB 记忆棒将连接到器件以用于各种用途。 为此、我需要使用第二个5V 电源来操作 USB 主机接口。 是否有任何反对从 TPS62177馈送 TPS613222A 的参数? TPS613222A 数据表仅列出了电池供电的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS613222A 可支持非常宽的输入电压范围。  在本例中、TPS613222A 的 Vin 和 Vo、IO 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压约为3.2-3.4V、输出电压为5V/最大值 0.5A。
    当然、我注意到 TPS62177在5V/0.5A 时过载。 在这种情况下、将使用另一个开关稳压器来提供所需的电源。
    此时令我吃惊的是、数据表仅讨论电池供电型应用。 在简单性和价格方面、TPS613222A 对于其他应用当然也非常有趣、前提是没有限制使用3.3V 开关稳压器作为使用 TPS613222A 将电压高转换为5V 的电源。


    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在没有外部二极管的情况下、TPS613222A 的最大输出能力约为0.2A。 如果您想将其与0.5A 输出配合使用、请添加外部二极管和 RC 缓冲器。 请查看随附用户 guide.e2e.ti.com/.../SLVUBD9_5F00_final.pdf 中的第1.5节