This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87350Q5D:功率损耗估算-数据表中效率图的测试条件

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD87350Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719209/csd87350q5d-power-loss-estimates---test-conditions-for-efficiency-plots-in-datasheet

器件型号:CSD87350Q5D

嗨、我有一个简短的问题。

我正在为 CSD87350Q5D 创建一个功率损耗模型、并尝试将其与数据表相匹配。 我的估计值有点高、但我不知道数据表的测试条件

这只是电源块或整个系统的损耗、包括电感器吗?

是否可以找出用于测试的 PWM 死区时间和栅极驱动器电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    感谢您发帖。

    这些损耗仅针对 CSD87350Q5D、不是总系统损耗。

    我们确实提供了一些您可能认为有用的功率损耗材料。
    我们提供了一个在线工具( www.ti.com/.../fetpwrcalc ),您可以非常快速地输入参数、选择驱动程序或执行自定义驱动程序,它将根据您的条件快速提供有关损耗的估计。
    此外,我们还有一份讨论损耗的应用手册,上面的工具使用这些公式来估算功率损耗:- www.ti.com/.../slpa009a.pdf

    PWM 死区时间在15-20ns 范围内

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chris!

    非常有帮助