This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS782:接地引脚电流与输入电压间的关系、IOUT = 150mA

Guru**** 2815125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718994/tps782-ground-pin-current-vs-input-voltage-iout-150ma

器件型号:TPS782

你好。

SBVS115D
第7页
图8. 接地引脚电流与输入电压间的关系、IOUT = 150mA、TPS78227

该图看起来像图2中的线路调节。

IOUT = 150mA 时是否有接地引脚电流图?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dice-K、

    感谢您的反馈、这确实是数据表中没有人注意到的错误。 我尝试搜索此器件的所有可用数据、但遗憾的是、此曲线不可用。 到目前为止、负载为150mA 时、接地引脚电流的典型值仅为8uA。 我将尝试联系该设备的原始团队成员、以查看我们是否在某个位置拥有数据。 我还将其添加到我们的数据表修订版本列表中、该曲线将在我们的下一个数据表修订版本中更新或删除。

    此致、
    Jason Song