This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25069:用于压摆率控制的栅极电容器

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697451/lm25069-gate-capacitor-for-slew-rate-control

器件型号:LM25069

我们是否可以在栅极引脚上放置电容器以减少浪涌和 Vout 压摆率控制?

如果您有任何疑问、请告诉我。

我认为这不是器件运行的问题、具体取决于应用。

我认为问题是 FET 关断的时序。 如果关断控制存在任何问题、我们应该在应用手册"SLVA673A"中使用外部 dV/dt 电路。

如果在应用中没有任何问题、栅极电容器是否没有问题?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki、您好!

    SLVA673A 文档图6中提到的外部 dV/dt 电路可安全使用、无需担心。 您能否分享您的应用详细信息和系统规格?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh-San、

    LM25069用于12V 电力线。
    GATE 引脚具有连接到 GND 的22nF 电容器、并通过10 Ω 电阻器连接到 FET。

    我们想知道两点、器件运行是否存在任何问题? 开/关控制是否存在任何问题?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki、您好!

    22nF 对于器件运行以及开/关控制都不会产生问题。
    除此之外、我建议使用外部 dV/dT 电路。

    此致、
    Rakesh