This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9061-Q1:如何计算 LM9061-Q1的 RTHRESHOLD

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM9061-Q1, LM5060-Q1, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697023/lm9061-q1-how-to-calculate-rthreshold-for-lm9061-q1

器件型号:LM9061-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5060-Q1LM5060

尊敬的先生:

        我们希望将 LM9061-Q1用于电子继电器。  如果我们要将 OCV 设置为40A, 如何计算 RTHRESHOLD?

最恰当的考虑

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我建议使用最新器件 LM5060或 LM5060-Q1。

    来了解 LM9061-Q1的 RTHRESHOLD 计算
    首先估算所选 MOSFET 可消耗的最大功率(在数据表示例中、假设连接了散热器、则为20W)
    2.使用公式-2计算 VDS (max)
    kΩ 公式(5)计算 RTHR (采用 RREF = 15.4 μ F;等效值为10uA、Rsense = 1kOhm、Vref=1.25V、忽略 Vos、其影响较小)

    此致、
    Rakesh