This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:使用太阳能电池为超级电容器充电

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697153/bq25504-charging-a-supercap-with-a-solar-cell

器件型号:BQ25504

你好

在一个项目中、我想为我的电路提供一个电压为3V 的超级电容器和一个电容为1F 的超级电容器。 我有一个 VOC = 0.9V 的太阳能电池。

电路中的此部件如下所示:

当我不安装超级电容器时、我可以测量 VBAT = VSTOR = 3V 的电压。 这是可以的。

但是、当我连接超级电容器时、太阳能电池的电压会变得非常低、超级电容器仅充电一点。

有人知道这个问题吗? 问题出在哪里?

此致、Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否增加 R1和 R2的值、以便从 MPPT 中利用、从原理图和 VOC 值中、您似乎只提取大约72%的 MPPT。
    此外、为了确保太阳能电池的电压达到什么值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示

    我想我发现了这个问题:来自 solac 电池的 VOC 为0.8V、短路电流为500µA μ A、我认为这太低了...

    我会购买一个新的太阳能电池;)

    Patrick