This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:ICHG &LT 的终止电流;250mA?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718845/bq24210-termination-current-for-a-ichg-250-ma

器件型号:BQ24210

您好!


ICHG < 250mA 时内部设置的终止电流是多少?


我有一个350mAh 电池、但快速充电限制为0.5C、因此 ICHG 为175mA。 在1月15日的数据表中、电气技术规格仅给出了大于250mA (8-12%)的值。 第8.4.5.7段给出了20%的数字。


谢谢、


Pete

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我必须检查这个、然后返回给您。
    典型终止电流为快速充电电流的10%、怀疑电气特性表是否正确。
    端接电流的精度可能会降至250mA 以下、感测电压越来越接近接地、更难精确测量。 怀疑8%至12%的窗口会变得更宽。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    终止电流为快速充电电流的10%。
    从250mA 到175mA 的偏移容差(8%到12%)不会这么大。