This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:OUTx 引脚允许的功耗

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695467/lp8860-q1-allowable-power-dissipation-of-outx-pin

器件型号:LP8860-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LP8860-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
OUTx 引脚允许的功耗是多少? 例如、如果将短路 LED 检测设置为10.6V、在以下情况下是否有可能对 IC 造成损坏?

 VIN=12V
 Vf=36V
 如果= 120mA/通道
 OUTx 引脚短接至升压输出。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamashiro-san、您好!

    如果 OUTx 引脚短接至升压输出、OUTx 通道将被禁用、并且由于 LED 电流为0mA、不会有任何功率损耗进入 LP8860。

    如果 LED 短路、OUTx 处的余量电压仍低于短路检测电平10.6V。 如果这样、LED 通道未被禁用、高功率(LED 电流*净空电压)可耗散到 LP8860中。 基本上、LP8860的功率耗散没有任何硬性限制、这会随 PCB 设计和环境温度而变化。

    LP8860的 ψJT μ W 为3.2°C/W、因此在最大功率耗散条件下测量外壳顶部温度并从中计算结温。 如果结温低于150°C、器件将正常运行。 在大多数情况 下、LP8860的温度不是问题、因为 LED 短路故障阈值设置为仅涵盖1个 LED (或2个)短路情况、并且可以在实际短路发生时禁用 LED 通道。 相反、电感器、二极管、SW FET 等外部组件更容易受到热量累积的影响。 尤其是、SW FET 可能会在高 SW 频率下烧坏。  

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 我们要确保有一件事。 如果在以下情况下发生 LED 短路、短路保护是否有效?

    3个灯串的电压介于 MID_COMP 和 HIGH_CPMP 之间、另一个在 LOW_COMP 和 MID_COMP 之间。
    2. OUTx 短接至 FB 引脚(升压输出)。 *请参阅下图。

    如果在这种情况下短路保护不会被激活、是否有可能损坏电流阱(OUTx)?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于情况1、不会触发故障、因为一个灯串余量正常、而其他3个灯串低于高 COMP。

    对于情况2,将触发 LED 短路故障,如果短路是硬的(电压摆率非常快),OUTx 引脚可能会损坏。 OUTx 和 GND 之间的小电容将降低压摆率并防止潜在的损坏。 但在通常情况下、不使用该电容器。

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 很抱歉再次打扰你。 让我确认一件事。

    如果在显示模式下发生下图所示的 LED 短路情况、则 LED 短路保护是否处于活动状态?

    根据数据表、在显示模式下、如果一个或多个输出电压高于 DRV_LED_FAULT_THR、并且至少一个 LED 输出电压介于 DRV_HEADR 和 DRV_HEADR + DRV_LED_COMP_HYST 之间、则会触发短路保护。 因此、考虑到3个灯串的电压介于 MID_COMP 和 HIGH_COMP 之间、而另一个灯串的电压高于 HIGH_COMP (例如、 对升压输出短路)。 他们的理解是否正确?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况 下、调节升压电压以使低侧和中侧比较器之间至少有一个灯串的余量电压、然后、如果最高余量仍然高于高侧比较器、则可以触发 LED 短路 dult。 如果每个灯串余量高于低比较器、则不会立即检测到故障。

    谢谢、