This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925EVM:电压测量不正确

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718544/bq76925evm-incorrect-voltage-measurement

器件型号:BQ76925EVM

我的 BQ76925EVM 上存在电压读数问题。 我将使用示例代码、并将 ADC 值转换为数据表中所述的电压。 我正在测量6节锂聚合物电池的电压。 我发现、与万用表相比、电池1的测量值始终较低、大约低0.15V。 其他五节电池的测量值与万用表匹配。 这种情况发生在多节电池上。

为什么会发生这种情况、是否有任何解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Travis、
    在 BATT 和 Cell0之间查找损耗。 它们是 EVM 上的不同连接。 您可以将2与电池仿真器的电池0开关连接、但开关上可能会出现压降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要跟进:

    BATT 和电芯0之间没有压降。 此外、我有几个这样的芯片、每个芯片的运行方式不同。 一个电池单元5关闭、另一个电池单元6关闭。 原因可能是什么?

    我知道出厂时设置了偏移。 我正在尝试校准这些数字、以查看它们是否更好地与万用表匹配。 是否需要根据使用的电池或其他原因更改出厂设置偏移? 它是一款12000mAh 锂聚合物电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Travis、
    每个电芯输入都有单独的特性、因此每个电芯都有单独存储的增益和偏移。 校准基于近似匹配的电池、因此您将在论坛中看到一些注释、说明当使用电池6作为电池5时校准效果不好、输入的实际范围是不同的。
    电池5或电池6上的几 mV 电压或其他类似的值、听起来可能是校准值。 电池1上的150mV 低电平似乎需要大量校准。 当然、应用存储的校准校正来检查它。 如果电路板上没有偏移、则可能会损坏 IC。