This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696798/pmp8740

主题中讨论的其他器件:PMP8740

您好!

您能否提供 PMP8740直流/直流转换器部分中使用的 T4、T7、T2的任何详细信息和替代器件型号?

T4:PQ50-50 145400-A

T7:PQ20-149

T2、T3:AF4779

谢谢、

Anjana  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    变压器 T4和电感器 T7是定制的、不存在替代器件、抱歉。

    T7实际上也是一个电感器。 流经它的电流没有任何直流分量、实际上是一个谐振电感器。 通常、这些器件具有低纹波电流、但此处为200%峰峰值;这就是导线是多滤波器(如利兹导线)且 Δ- B 磁通密度保持在极低水平的原因。

    关于 T2和 T3、可在 Pulse Engineering 的器件型号 P0584ANL 中找到替代器件。 我相应地附上了数据表。

    此致、

    Robertoe2e.ti.com/.../P0584.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Roberto。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Q12、Q17、Q25...Q31、Q20、Q32 (A、B)和 Q33以及临时电路的用途是什么? 请 eaxplain。

    Anjana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 Q12...Q20 (热插拔和反极性保护)以及其他功能的说明、请参阅随附的白皮书。 此处包含了大量详细信息、并对该电路进行了更深入的解释。

    如果您仍有具体问题、请告诉我。

    此致、

    Robertoe2e.ti.com/.../1452.2kW-parallelable-power-supply-module.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、  

    谢谢 Roberto。 我将仔细阅读白皮书、如果有任何疑问、我将会返回给您。 非常感谢。

    Anjana