This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28633:UCC2863x 数据表典型应用问题

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719063/ucc28633-ucc2863x-datasheet-typical-application-question

器件型号:UCC28633

在 UCC2863x 数据表的"9.2.4.8斜率补偿验证"部分中、我不能按照以下段落操作:

"如表7中所示、2ms 内的额定峰值负载瞬态为130W。 在最坏的情况下、相对于交流相位的峰值瞬态时序、VBULK 最小电平降至65V。"

在表7中、相关的设计参数如下所示:

VAC (min)= 88V AC

Vbulk (min)= 82V DC

我了解到、这个82V 直流电是消耗标称输出功率(65W)时的电平。 该段落指出、当输出功率为130W 时、它是65V 直流电压。

我无法找到的是我们是如何获得它的。 计算此65V 值的公式是什么?

我尝试使用"第 9.2.4.2节"输入大容量电容和最小大容量电压"中的公式21。 我将 PoUT 取为130W、记下了其他已知值、并试图从方程式中提取 Vbulk (min)、但运气不好。

有人能向我解释一下吗? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emre:  

    感谢您关注 TI 的解决方案。

    下面是我计算65V 的方法。

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    感谢您的快速回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emre:

    我很高兴。

    此致
    Kevin