This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:TPS3808G09DBVR CT 电阻器

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719086/tps3808-tps3808g09dbvr-ct-resistor

器件型号:TPS3808

 在 TPS3808G09DBVR,的 ,表中,有一条注释:“CT 引脚和 VDD     ?之间必须连接一个介于40 kΩ 至200 kΩ 之间的电阻器。我想知道是否如上所示使用10k 电阻器,将发生什么情况这将导致系统正常运行 加电时卡在 uboot,如下图所示?

这种现象并不经常发生、可能每100次上电一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    通过降低 CT 电阻器、这会在"低"时升高电压、而当您将电阻器降低得太多时、CT 引脚无法通过内部电流源正确充电以设置适当的延迟。

    我们尚未使用所有 CT 电阻器值对器件进行测试、但我们提供了40kOhm 至200kOhm 的 CT 电阻器范围、以确保器件正常运行。

    希望这对您有所帮助! 如果您需要其他支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael