This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:Sense16和 Sense15之间的电压异常

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719024/bq76pl455evm-abnormal-voltage-between-sense16s-and-sense15

器件型号:BQ76PL455EVM

您好!

客户使用 EVM。 并连接了16节电池。  较低15个通道的电压正常、但 最高15个通道的电压错误。 通过实验室测试、客户发现 Sense16s-Sense15的输入不等于电池电压。

他排除了硬件问题

你有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池电压和 AT 引脚的间隙差异是多少? 检查 EQ16是否意外开启? 另请检查 Z16。 如果该齐纳二极管有缺陷、我将预期会出现压降。 当我们手动探测这些点时、组件上存在力、测量结果一般正常。 查找连接是否有问题。