This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:由 ISET2设置的输入电流限制

Guru**** 2893090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716867/bq24032a-input-current-limit-set-by-iset2

器件型号:BQ24032A

大家好、

ISET2 (500mA 或100mA)设置的输入电流限制是否 在以下红色条件(PSEL =高电平、AC =不存在、USB =存在)下有效?  



此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在此模式下、电流限制将通过 ISET2和 ISET1之间的最小设置进行设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem-San、

    是否认为  ISET2设置的输入电流限制(500mA 或100mA) 在本例中是有效的、尽管 PSEL =高电平?
    我想 确认一下、以防万一。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-San、
    它将由 ISET2设置、但必须确保 ISET1设置高于 ISET2设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem-San、

    我认为、如果 ISET2设置的输入电流限制(500mA 或100mA) 有效或与 ISET1设置无关。
    ISET1与充电率相关。
    我的理解是否正确?

    如果我的问题不 清楚、请告诉我。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-San、
    USB 或 AC 模式的充电率由 ISET1设置。 如果处于 USB 模式、且 ISET1电流大于 USB 输入电流设置、则充电电流将等于 USB 输入电流设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem-San、

    我 想知道 、尽管 PSEL =高电平、但以下红色条件是否为"USB mode"。
    我认为 条件 是"USB 模式"、在 这种情况下、由 ISET2设置的输入电流限制(500mA 或100mA)是有效的。
    我的理解是否正确?



    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-San、
    是的、这是 USB 模式。 输入电流由 ISET2设置。