This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:BQ24072T 中的电池启动异常

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696239/bq24072t-battery-start-abnormal-in-bq24072t

器件型号:BQ24072T

您好!

我来自无锡的 DEFA 技术、我们的总部位于挪威。

现在、我们在产品中使用您的 BQ24072T、但现在我有问题了、您可以回答。 帮助我检查:

当我在输入引脚上连接直流电源(5VDC)时、它可以正常工作、我们的负载大约为1.4A IN OUT 引脚; 但是、如果我只连接3.7V 的电池而没有连接直流电源、那么有时它可以启动、有时它无法启动、当 OUT 引脚大约为2V (通常应该大约为3.7V)时。  我查看了 BQ24072T 的数据表、电池路径可以提供4.5A 电流、因此我不知道原因、请。 帮助我仔细检查。 谢谢。

 

下面是我们的原理图、美国? 是3.7V 锂电池。 (我在附件中复制了 PDF)。

e2e.ti.com/.../8750.Sheet1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    原理图看起来正常。
    今天、我在实验室中测试了高达3.0A 的电池输出、没有直流电源、没有发现问题。 还在1.0A、1.5A 和2.0A 下进行了测试、电池可以支持负载。

    需要检查的是该负载下的电池电压、如果电压降至3.0V 以下、则电路可能会耗尽电压来驱动内部 MOSFET。 在我的测试中、1.5A 问题始于大约2.5V 的电池电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    在此测试中、我还使用直流电源来仿真电池、这意味着只需将直流电源连接到电池输入引脚( 在直流电源输入引脚上无连接)。 我 将输入电流设置 为大约2.1A 或7.1A 最大值 它也与电池启动相同。

    我复制了 OUT 引脚和电池输入引脚上的测试、请。 帮助进行双重检查。 我发现、如果我在短时间间隔内重新启动产品、则很容易出现启动错误;如果我在较长的时间间隔内重新启动、通常可以正常启动。 原理图中是否有一些设置不好或冷热 启动?

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../battery-management-Test_5F00_BQ24072T.rarcheck。