This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:LP8860多个单元的 I2C 编程

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696952/lp8860-q1-i2c-programming-for-multiple-units-of-lp8860

器件型号:LP8860-Q1

您好!

考虑到 SPI 接口不可用、在 LP8860的 I2C 地址唯一且数据和时钟 I2C 轨在 LP8860之间共享的情况下、如何通过 I2C 单独对 LP8860-Q1的多个单元进行编程?  

是否可以使用 if 和 NSS 引脚创建 I2C 选择机制,以便所选 IC 具有 if=0,而其他 IC 具有 if=1和 nss=1? 它是否会影响故障控制、在不适当的瞬间清除故障?

祝你一切顺利、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、牛顿、
    我们没有遇到在同一 I2C 总线上连接多个 LP8860器件的情况、但您在前面所述的方案中、一个器件处于 I2C 模式、另一个器件处于 SPI 模式(由 SS/NSS 取消选择 SPI 器件)应该主要起作用。 我预计不会因该方案而出现任何故障生成/清除问题。
    此致、
    辽卡特