This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:TPS65094x 的不同 OTP

Guru**** 2610855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697427/tps65094-different-otp-of-tps65094x

器件型号:TPS65094

您好!

查看 TPS65094x OTP 差异摘要表、我们的客户希望检查650940和650944之间的差异:

在什么条件或应用中 、VTT IOCP 将不同 为1.8A 和0.95A?

2.为什么 LDOA1需要保持常开状态?

3、 为什么  3个 LDO 具有不同的默认设置?

在 什么条件或应用中 、PMICEN 是不同的

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    两者都可以支持 Apollo Lake、这取决于客户为其系统做出的选择。 944是944的变体、适用于希望 LDOA1始终开启的用例。 为了支持这个常开状态、PMICEN 的改变显示在7.2中。

    由于该 OTP 禁用了 VTT LDO、因此电流限制设置无关紧要。 LDOA2和 LDOA3也是如此。 这三个器件的设置无关、这就是为什么它们在 TPS650944 OTP 中会有所不同。 没关系。