This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM25117:COUT 值变化

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697161/tina-spice-lm25117-cout-value-change

器件型号:LM25117
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在仿真 LM25117 TINA-TI 瞬态参考设计(负载瞬态)

我不知道如何更改 Cout (C15)、因为此处的输入值在 属性中不是下面所示的值。

请问如何更改 Cout 值?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kuramochi、

    这种模式非常不好。 我们正在研究原因。 同时、您可以单击 Cout 的"enter macro"并更改网表中 C1的值。 采用这种方法时、仿真效果良好、而不是简单地使用电容器替换 Cout。

    请告诉我们这是否适合您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert San、

    感谢您的信息。

    这是否意味着 Cout 值默认为300uF?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kuramochi、

    是的、它非常接近。 R1和 C1是电容和 ESR。 其他电容要小得多。