This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24196:BQ24196充电终止电压偏差太大

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24196
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719092/bq24196-bq24196-charge-termination-voltage-deviation-is-too-large

器件型号:BQ24196

  我目前正在使用 BQ24196进行器件中的充电和放电管理。 我设置的寄存器如下、REG00=0x37;REG01=0x1E;REG02=0X49;REG03=0X11; REG04=0XC3;REG05=0X88;
目前、已测试了6块采用 BQ24196的电路板、充电终止电压(电池电压)为4.099V、4.194V、4.175V、3.97V、3.973V、 3.975V。 我认为这个输出电压偏差很大、这影响了我后续的功率计算。 您对此结果有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    在这方面需要注意以下几点:

    1. 后弛张电瓶电压是端接电流和电芯阻抗的函数。如果使用不同的电芯、它们是新鲜的电芯还是老化的电芯? 如果老化、则其内部阻抗会有所不同、这将影响充电器在转换至恒压模式之前保持快速充电的时间、从而使电池在弛豫周期后达到不同的电压。 它还会影响
    2. 如果使用新电池、请验证从充电器输出到电池的电池组电阻。 与案例#1类似、如果充电路径上有明显的 IR 压降、它可能会过早地强制充电器进入恒定电压

    您能否确认您在何处测量此电压? 输出端(BAT 引脚)或电池电压处的电压。 此外、您是否有测试的充电周期日志?