This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3152:FET 故障

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17527Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719160/lm3152-fet-failure

器件型号:LM3152
主题中讨论的其他器件:CSD17527Q5A

我们将 LM3152MH-3.3器件与两个 CSD17527Q5A FET 配合使用、以便从24V 输入生成3.3V 电压。 我们最近有2个此类电路发生故障、并发现其中一个或两个 FET 发生短路故障。 当我在这些输入/输出电压下使用 TINA 仿真软件时、我看到推荐的 FET 是 CSD18537 、它是60V 器件、而不是我们使用的30V 器件。 对于此应用、30V 器件的额定电压是否过低?故障原因是什么? 输入电源来自 VXI 背板、额定电源变化为24V +1.2/-0.72伏。 3.3正在为 FPGA 供电、电流消耗未知、大多数情况下远低于1安培。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    我建议使用具有更高额定电压的 FET。 根据器件选择和布局、SW 节点可能会过冲/振铃多个电压(VIN +多个电压)。

    检查具有示波器的开关节点、以查看您会遇到何种过冲。 这可能是导致这些故障的原因。

    Sam